This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB924-Q1:关于MODE_SEL

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633727/ds90ub924-q1-about-mode_sel

部件号:DS90UB924-Q1

大家好,

 请让我问您一个有关DS90UB924Q1的问题。
 我知道MODE_SEL只读一次
 PDB会变高并已锁定。

 此外,如果客户想要通过MODE_SEL引脚更改模式
 在开机状态下,需要将PDB针脚向下拉一次,使其处于低位。

 我的理解是否正确?

此致。
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    当PDB为高电压时,将持续监控MODE_SEL。  建议不要在操作过程中切换操作模式。 最佳做法是在更改mode_sel状态后使用寄存器0x01应用PDB重置或软件重置。

    此致,

    Liam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Liam-san,

    非常感谢您的快速重播。
    我很理解你的解释。

    在过去有关DS90UB928的帖子中,人们将其描述为
    接下来,我确认了DS90UB924Q1,以防万一。

    "IDX和MODE_SEL在PDB高并锁定后读取一次,
    因此,您希望这些针脚上的电压在PDB上升之前保持稳定。"

    -过去的帖子摘录(e2e.ti.com/.../f
      /138/p/34.1851万/1194784?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=mode_sel%20和119.4784万和%20PDB#119.4784万)。


    谢谢,顺祝商祺!
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tokumoto-San您好!
    请对前面的回答进行一些说明:

    MODE_SEL在PDB高电压后受到监控,并将在1至2毫秒后锁定。 建议不要在操作过程中切换操作模式。 最佳做法是在更改mode_sel状态后使用寄存器0x01应用PDB重置或软件重置。 在操作过程中更改MODE_SEL电压将需要重置PDB以应用新模式,或通过寄存器编程强制更改模式。

    此致,
    Liam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Liam-San,

     非常感谢您的详细解释,
     我对这一问题不明确表示歉意。

     我的查询现已清除。

    谢谢,顺祝商祺!
    Tsuyoshi Tokumoto