This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:集线器进入测试模式?

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634277/tusb8041-hub-into-test-mode

部件号:TUSB8041

您好,

我想知道您是否可以帮助TUSB8041部件,我们需要进行物理层电气信号质量测试,但没有关于如何将此集线器置于测试模式的信息。

您能提供更多信息吗?

谢谢!

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David,

    USB测试模式均在USB规范中定义,因此它们对所有USB设备通用。 您应该能够使用USB.org上提供的工具/文档将集线器置于测试模式。 如果您在使用特定工具或命令时遇到问题,我们可以提供帮助。

    此致,
    JMMN