This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:询问TPS6.5982万 MRESET和RESETZ设置。

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634230/tps65982-asking-for-the-tps65982-mreset-and-resetz-setting

部件号:TPS6.5982万

大家好,
客户在AR TBT AIO应用中使用TPS6.5982万。

对于TPS6.5982万数据表,波形如图4所示。

但是,客户当前的resetz和mresetz行为与数据表完全不同。


从规范来看,RESETZ似乎只是在MREST上升之后才被断言,但结果并非如此。 在上升/下降时,它似乎与MREST保持一致。
我们假设此处的此resetz引脚应该移位并修改其行为,否则不可能符合此规范。


我附加了.pjt文件。 如果数据表波形可行,请告知如何设置。

e2e.ti.com/.../Schumi_5F00_V2_5F00_10_5F00_004.pjt

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Scott:

    TPS6.5982万数据表图4中TUVRASSERT的计时最大值为75US。 您发送的范围捕获的时间标度为每个除以10ms。 您可以放大ResetZ信号下降吗?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    感谢你的帮助。

    请参阅电源插座和帮助,了解电源插座中列出的两个问题。

    项目进度紧急。请帮助进行注释和固件设置。

    e2e.ti.com/.../MRESET-and-Resetz-power-sequence.pptx

    谢谢

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,您好!

    您能否尝试在项目文件中翻转MRESET控制信号的极性? 请检查以下内容。  

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jacob,

    感谢你的帮助。 我会与客户确认。

    谢谢!

    SHH