This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:DS90UB947 1.1V电源电流消耗

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB947-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642864/ds90ub947-q1-ds90ub947-1-1v-power-supply-current-draw

部件号:DS90UB947-Q1

团队,

在DS90UB947-Q1的数据表中,1.1V电源上的电流消耗被列为469mA最差情况,在170MHz PCLK时采用检查板模式。

如果 PCLK频率为56MHz,则1.1V电源的最差电流消耗是多少。 这种变化是否显著?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队,

    我们是否有任何答复? 我需要回到我的客户那里。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    159mA (典型值)