This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:电源

Guru**** 2930950 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634049/tusb422-power-supply

部件号:TUSB422

您好,

我的客户想要使用2.7V电源,在最坏的情况下可降至2.6V。 在这种情况下,TUSB422是否仍然工作正常,或者您可以推荐的绝对最低输入电压在哪里?

此致,

Florian

现场应用工程师–德州仪器(TI)德国北部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Florian:

    2.6V低于建议的最小值,在这种情况下不会损坏设备,但我们无法保证其正常工作,尤其是在信号3A时。 请使用确保最低2.7V电压的设计。

    此致,
    迭戈。