This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:DS90UB960-Q1最大串行比特率

Guru**** 2586465 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB960-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642751/ds90ub960-q1-ds90ub960-q1-maximum-serial-bit-rate

部件号:DS90UB960-Q1

大家好,

我想知道使用DS90UB960-Q1反序列化器可以达到的最大速度是多少?

我知道有4条CSI-2通道,每个通道的最大数据速率为1.6Gbps。 这意味着每个CSI-2输出端口的最大速度为6.4Gbps。 正确吗?

我在数据表中看到有额外的MIPI CSI-2输出端口可提供额外的带宽。 使用第二个MIPI CSI-2输出时,最大速度是多少?

在我的设计中,我需要传输4台摄像机的数据。 每台摄像机都能以60Hz的帧速率提供全高清图像(1920x1080p)。1080。

如果每个像素有24位数据,则每个摄像头的数据速率将为:2Mpx * 24位/px * 60images/s = 2.88Gbps。

对于4台摄像机,数据速率将为2.88Gbps * 4 = 11.52Gbps。

我的计算是否正常,或者我错过了什么?

是否可以使用DS90UB960-Q1模块传输该数量的数据(11.52Gbps)?

非常感谢您的时间和努力。

此致,

Bojan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,DS90UB960-Q1通常可支持4台摄像机以60fps速率进行全高清。 DS90UB960-Q1可支持高达6.656Gbps的最大输出数据速率。请注意,不同图像传感器的CSI-2数据速率在全高清模式下可能有所不同,具体取决于曝光次数或位/像素。
    CSI-2协议还会根据数据的成帧和分组而产生一些开销。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Liam:

    非常感谢您的解释。 我需要一些确认和额外的解释...

    我知道不同的图像传感器可能具有不同的CSI-2数据速率。

    当您说DS90UB960-Q1通常支持4台摄像机60fps的全高清时,您是否意味着应该使用两个CSI-2输出(每个4个通道)来支持此功能? 如果一个CSI-2输出可支持高达6.656Gbps,则两个输出可支持高达13.312Gbps。 正确吗?

    如果图像传感器提供每个像素24位,对于1920 x 1080像素图像,对于4个摄像头,我们需要以下速率(不计算开销):

    1920x1080像1080像素* 24b/px * 60F/s * 4个摄像头= 11.95Gpbs

    我担心如果我们计算数据的成帧和分组的开销,我们将会达到13.321Gbps,我们可以有两个CSI-2输出。

    我的计算是否正常,或者我错过了什么?

    您是否可以推荐一些图像传感器来为我提供全高清图像?

    再次感谢。

    此致,

    Bojan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一方面,如果我有全高清图像(1920 x 1020),相同的帧速率为60fps,但每像素8位,并且考虑到开销,我相信可以使用一个CSI-2 MIPI输出(使用所有4个通道)来反序列化4个摄像机。 正确吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bojan,

    您的计算是正确的。 因此,您可以使用两台全高清摄像头的每个CSI-2输出。

    如果您使用8位或12位分辨率,则可以在一个CSI-2输出上显示所有4台摄像机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamzeh,

    感谢您的回复。

    我害怕开销。

    两个MIPI CSI-2输出端口可支持2 x 6.656Gbps = 13.312Gbps

    我的数据速率为11.95Gbps,4台摄像机不含封包和成帧开销

    我担心如果我们将开销增加到11.95Gbps,我们将达到13.312Gbps。 我应该考虑的开销是多少?

    提前感谢。

    此致,

    Bojan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bojan,

    正确;您需要计算成像器数据速率(包括空白期)。 消隐通常在15 % 到30 % 之间。
    因此,如果我计算您的示例,我们将获得成像器的数据速率= 1920 x 1080 x 24 x 60 x 1.2 = 3583 Gbps,而串行器(953)不支持该数据速率。
    因此,您需要减少空白或位/像素数或fps数。
    您需要将此数字达到最大值 3,2 Gbps。如果您有4个摄像机的此数字,那么Deserializer可以支持该数字,而无需担心开销,因为它已包含在消隐期内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hamzeh,

    感谢您的解释。  

    计算中的1.2 是什么? 是空白的20 % 吗?

    关于空白(通常在15 % 和30 % 之间),用户是否可以在配置过程中设置它?

    如果我理解得好,那么乘以图像大小*每像素位数*每秒帧数*空白时,我不应该超过3.2Gbps。 请确认。  

    此致,

    Bojan。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hamzeh,

    您是否介意快速回答我的问题?

    提前感谢!
    Bojan。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.2 是20 % 编码开销(Fpdlink编码开销)。 Ds90ub960可在每个接收端口上支持高达4Gbps的原始数据速率