This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求PCIe到LAN解决方案

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634051/asking-for-the-pcie-to-lan-solution

主题中讨论的其他部件:TLK1.0232万TLK1.0022万

大家好
您是否将PCIe到LAN解决方案作为下面的结构图?
类似部件:BCM95.7304万A3040C</s>3040

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,您好!

    您能否提供有关您的应用程序的更多信息(标准,编码,通道等)?

    谢谢!
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Luis,
    请告诉我,在明天获得客户反馈之前,我们有什么解决方案?


    谢谢!
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH您好,

    此操作可由TLK10xxx系列执行。 请了解能够与SFP+光学模块连接的TLK1.0232万 (XAUI至10GBASE-KR,10G通用)或TLK1.0022万 (聚合器)。 一旦您获得有关他们应用程序的更多信息,我们就可以获得更好的反馈。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队