This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:原理图设计

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, SN74AVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629445/tusb1210-schematic-design

部件号:TUSB1210
主题中讨论的其它部件: SN74AVC16T245

尊敬的专家,

最近,我们在 一家客户的TUSB1210中设计了该产品。 但当他们测试USB功能时,发现主机无法识别闪存盘。 请您帮助查看原理图吗? 如果有人能提供帮助,我可以通过电子邮件向您发送该示意图。 谢谢你。

此致,

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TUSB1210是一种2.0 收发器芯片,设计用于通过ULPI接口与USB控制器连接。
    该设备还支持UART模式和传统ULPI串行模式。 TUSB1210还支持OTG (1.3) USB 2.0 规范的可选附录,包括海地国家警察和SRP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Wayne:

    它是否能够枚举任何其它USB设备?

    请将原理图发送给我以进行查看。 (在TI的目录中查找我的姓名)

    此致
    Jorge Llamas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,

    请你回答我的第一个问题。
    客户平台是否能够枚举任何其他设备? 从描述来看,我不清楚问题是仅发生在USB闪存盘上,还是根本无法枚举USB设备。

    原理图看起来不错。 要确认设备操作,请确保(测量)为REFCLK终端提供了26MHz输入,并且ULPI时钟(时钟终端)提供了60MHz输出。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,

    很抱歉由于中国国庆节而迟到。 客户平台中的USB端口用于使用闪存盘下载数据。 它不适用于其他USB设备,因此客户只使用闪存盘进行了测试,但不起作用。 我让他们测试REFCLK引脚和CLK引脚并查看编码。 谢谢你。

    此致,

    韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jorge,

    我们找到了问题的原因。 系统中的控制器为STM32F407ZGT6,由3.3V供电。 但TUSB1210的VDDIO为1.8V。 因此无法建立TUSB1210和STM32之间的通信。

    数据显示,TUSB1210 VDDIO的最大值为1.98V。 但当客户将TUSB1210的VDDIO设置为3.3V以与STM32兼容时,它工作正常。 所以,我只想与您确认一下我们是否可以将VDDIO保持在3.3V? 如果没有,我建议客户使用TUSB1210和STM32之间的电平转换器。 对于哪种级别的换档器是合适的,您是否有任何建议?

    此致,
    韦恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    韦恩,
    TUSB1210设计用于1.8V ULPI接口。 不建议操作超过数据表中指定的绝对最大值,否则可能会对设备造成永久性损坏。
    此外,TUSB1210的设计不能在ULPI接口信号的定时关闭时考虑电平转换延迟(CLK除外,它必须在3V电平输入到TUSB1210),因此无法保证这种设置; 尽管一些用户报告说使用液位换档器成功操作设备。 查看以下文章:SN74AVC16T245与TUSB1210一起使用
    e2e.ti.com/.../55.5783万
    此致,
    豪尔赫