This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:寄存器设置

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641491/ds90ub954-q1-register-setting

部件号:DS90UB954-Q1

大家好,

我正在考虑使用953和954系统。

我对设置的寄存器设置和使用有一些疑问。

<DS90UB954>

・0x4C FPD3_PORT_SEL寄存器

 此寄存器中的"RX port x registers" 和0xB0 IND_ACC_CTL寄存器的"FPD3 RX Port x Reserved Registers"是否 相同?

・0xD5 Aeq_Min_MAX寄存器

是否有一个计算公式来显示Aeq的设置及其效果?

我不知道应该做什么设置。

它显示的是哪个寄存器在ADAPTIFY_EQ_FLER_VALUE的描述中描述的REG_35 [5:4]?

<DS90UB953>

・0x01 RESET_CTL_Register

digital_reset_1和0有什么区别?

・0xB0 IND_ACC_CTL

我没有找到 有关001的描述:FPD 3 TX Registers in IA_SEL,但  在将001写入 IA_SEL时可以设置什么?

我对设置寄存器感到困扰。

请告诉我上面的寄存器。

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    NO 0x4C与间接访问寄存器0xB0,B1,B2不同。 间接访问主要用于设置测试模式(如模式生成器)和启用CMLout,通常不用于正常操作。

    寄存器0xD5中的adaptive_EQ_Floal_value。 有关详细信息,请参阅DS90UB954-Q1数据表7.4 9部分中的说明。 对于大多数系统使用情况,Aeq设置不需要从默认值更改。

    DIGITAL _RESET0不会将I2C寄存器设置回默认值,因此它是一种通过SW命令重置954的方法,而无需重新编程设备模式,I2C别名等
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Liam-san,

    感谢您的支持。

    我还有一些问题。

    DS90UB954的#1 0xD5 Aeq_Min_MAX寄存器

    在adaptive_EQ_floal_value字段中,它具有以下描述:

    "通过寄存器{REG_35[5:4]}启用Aeq Floor时,此寄存器会给出Aeq自适应的起始EQ增益设置。"

    以下哪一个寄存器是REG_35[5:4] wrriten?

    我认为这意味着0xD2的位2是Set_Aeq_Floor。

    对吗?

    DS90UB953的#2 0xB0 IND_ACC_CTL

    我没有找到 有关001的描述:FPD 3 TX Registers in IA_SEL,但  在将001写入 IA_SEL时可以设置什么?

    这也适用于测试模式设置吗?

    我想知道设置 它可以做些什么。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,这是一个拼写错误,应该读取Set_Aeq_Floor,而不是Aeq_Floor。
    它们用于测试和调试,例如,IA寄存器用于启用7.4 .10.1 节中的CMLOUT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    感谢您的支持。

    我还有一些关于错误状态注册的问题。

    1号(954)
    0x04[2] LOCK和0x4D[0] LOG_STS之间的区别是什么。
    0x4D指示RX_PORT_ 0或1端口上的锁定状态。
    我认为0x04表示RX_PORT_ 0和1的锁定状态。
    对吗?

    2号(954)
    0x4D和0x4E指示的端口号可以通过0x4C[4]设置,是否正确?


    我正在尝试通过阅读数据表来了解CSI_RX_STS寄存器。
    你能否按以下方式判断我的理解是否正确?

    3号(954)
    此寄存器用于在954数据表7.4 设备功能模式中写入的CSI-2模式操作期间,在954处检测FPD-Link III帧输入的错误。
    这是否正确?


    4号
    串行器953对从传感器或类似设备收到的CSI-2数据包执行错误检查(和ECC校正),然后如果存在Checksum / ECC / Line length错误,将CSI ERR_STATUS寄存器的对应位设置为1。
    出现ECC 1位错误时,请更正报头。
    但是,无论在CSI-2数据包中是否检测到错误,每个包含ECC和校验和的CSI-2数据包都嵌入在FPD-Link III的帧中,并传输到954。
    这是否正确?

    5号
    954对收到的FPD-Link III帧进行解码,提取CSI-2数据包,并检查ECC,校验和和和CSI-2数据包长度。
    如果出现错误,1将设置为CSI_RX_STS的相应位。
    这是否正确?

    6号
    从上面的#3,#4和#5来看,当954的CSI_RX_STS的任何位为1时,它是以下状态之一。
    ·在954时再次检测到953收到CSI-2时检测到的错误(除了ECC 1位错误,因为在953接收时已纠正)或
    -由于FPD-Link III传输过程中出现异常,导致最近在954处发生错误
    这是否正确?


    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    此问题是否有任何更新?

    请告诉我这些。


    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    我还有一些问题。

    我们要检测前进信道和后退信道的PLL锁定以及前进信道和后退信道的CRC错误。
    如果检测到这些,我想中断并应用INTB或GPIO的外部输出。

    #7954.0x51 SENSOR_STS_0
    我想知道警报标志的检测条件。
    尤其是BCC_ALAR(0x51[4])和LINK_DETATE_ALAR(0x51[3])。
    如果建立了953-954的通信,LINK_DETECT是否将变为1?

    8号
    我要通过检测954 0x51处的中断将中断输出到INTB或GPIO。
    请告诉我是否有办法这样做。

    9953.0x51常规状态
    HS_PLL_LOCK(0x51[2])为“高”时的状态是什么?
    我知道FPD链路III的时钟锁定在CSI-2的输入时钟上。
    这是否正确?

    我认为953的HS_PLL_LOCK和954的LOCK是不相关的,所以我认为下面所示的情况是可能的。
    这是否正确?
    ・954的锁高,HS_PLL_LOCK低
    ・954的锁低,HS_PLL_LOCK高
    我认为我们需要确认这两份登记册,以确认沟通的确定性。


    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Liam-san,

    请将你对这一问题的答复告知我们为荷。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yoshida-san,您好!

    很抱歉耽误你的时间。 请不要将问题添加到已回答的主题,因为这很难跟踪。 特别是当问题不相关时,首选是开始新的主题问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.从数据表
    LOG_STS =FPD-Link III接收器被锁定为接收数据
    1:接收器锁定到传入数据
    0:接收器未锁定
    Lock_STS_CHG锁定状态已更改
    如果检测到接收器锁定状态发生变化,则设置此位
    自上次读取此注册表以来。 当前锁定状态在中可用
    此寄存器的LOG_STS位在读取时被清除。

    2.是的
    3.正确
    4.正确
    5.正确
    6.是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请仅遵循数据表寄存器。 如果不在数据表中,则保留它。