This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何为CSI-2 Tx端口的信号源输出FV和LV。

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643008/ds90ub954-q1-how-to-output-fv-and-lv-for-signals-source-of-csi-2-tx-port

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB913A-Q1

您好,Champs:  

当输出信号源为CSI-2 Tx端口,但GPIO端口上没有信号时,我的客户希望将FV/LV输出至GPIO。

 此处是基于表7的GIPI注册的客户设置。

0x15,0x55 # GPIO _5设置:FV输出010_101_0_1

0x16,0x75 # GPIO 6设置:LV输出011_101_0_1

 是否有任何必须配置的寄存器?

如果GIPIO被配置为RX Port0的信号源,它将工作。

 

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您能否告诉我您正在使用的串行器以及您是否正在使用任何虚拟通道映射?
    此外,只需确保0x0F中的GPIO输入已禁用。

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley,

    客户使用单个DS90UB913A-Q1作为串行器,并且RX Port0已连接。

    正如我很快写的,如果GPIO被配置为监控FV/LV,且源为RX Port0,则它可以工作。

    0x13,0xC1  # GPIO _3设置:端口0 FV输出110_000_0_1

    0x14,0xE1  # GPIO _4设置:端口0 LV输出111_000_0_1

    但是,在进行后续设置时,GPIO上不能监控FV/LV。

    0x15,0x55  # GPIO _5设置:端口0 FV输出010_101_0_1

    0x16,0x75  # GPIO _6设置:端口0 LV输出011_101_0_1

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我明白了。 您的客户是否正在使用虚拟通道映射?

    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley,

    我猜 客户没有配置0x71寄存器。

    我会再次确认的。

    谢谢,此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Charley-San,
    我已确认客户未配置虚拟通道映射。
    是否需要在CSI-2 TX监控上为FV/LV配置0x71寄存器?

    此致,
    Nobuo Fujihara
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nobuo,您好!

    在953/954上使用虚拟通道时,接收端口输入处存在多个视频流,FV/LV可能不准确。
    我们能够在法官席上重现该问题。 我们将研究未使用VC时为什么GOIO上没有FV/LV输出的问题。

    此致,
    Cera