This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV004:使用LVDS信号连接两个板

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25BR110, DS90LV001, DS90LV004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633304/ds90lv004-connect-two-board-with-lvds-signal

部件号:DS90LV004
主题中讨论的其他部件:DS90LV001,DS25BR110

我需要将两块板连接到LVDS信号。 这两个船台之间的距离为6米。 我想两个使用DS90LV001作为接收器板上的缓冲器。 但我担心一个缓冲区是不够的。 所以我想在传输板上添加DS90LV004。 是否正常?  还是有更好的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Wenle,

    了解应用程序的数据速率和介质衰减特性非常有用。  通常,LVDS接收器 可以处理~ 3 dB的信号衰减,而无需均衡。  超过3 dB,像 DS25BR110这样的LVDS接收器可用于 帮助恢复因衰减而导致的眼孔。

    此致,

    李  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    数据速率为40M。 您的意思是我可以使用DS25BR110同时更换DS90LV001和DS90LV001?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于40 MHz的数据速率,DS90LV001工作正常。

    此致,