This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-CXEVM:GPO0和GPO1 LED的含义

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB914A-Q1, DS90UB913A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641885/ds90ub913a-cxevm-meaning-of-gpo0-and-gpo1-leds

部件号:DS90UB913A-CXEVM
主题中讨论的其他部件:DS90UB914A-Q1DS90UB913A-Q1

通常,DS90UB913A EVM GPO0和GPO1 LED会亮起。  但是,当我将串行器连接到自定义板(通过串行器端的同轴电缆供电9V)时,GPO0和GPO1不亮。

这些LED指示灯表示什么?  我有串行器EVM开关处于默认设置,并且没有记下I2C上的任何设置(即应该是默认寄存器值)。  

我在解串器一侧收到锁定信号和数据/时钟切换,因此尽管LED指示灯亮起,但情况似乎仍在正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些LED指示GPIO是否为高电平。 如果不需要高级GPIO,则LED不需要亮起。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    串行器上的GPO0和GPO1默认由反序列器的GPIO0和GPIO1远程控制,这是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,请参阅DS90UB913A-Q1和DS90UB914A-Q1数据表中的寄存器0x0D。
    默认情况下,913A GPIO作为输出启用,并链接到解串器上的远程GPIO控制。 反序列化器默认为GPIO输入功能并链接到串行化器上的远程GPIO