This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVDA1050A-Q1:驱动器的输出阻抗

Guru**** 2868890 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E007, SN65HVDA1050A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633004/sn65hvda1050a-q1-output-impedance-of-the-driver

部件号:SN65HVDA1050A-Q1
主题中讨论的其他部件:TPD2E007

你好。

请告诉我驱动器的输出阻抗。

我想知道的原因是检查输入电容为15 pF的TPD2E007是否可以用作通信线路的保护设备。

此致,
DICE K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice-K:

    我将支持您的问题。 我可能会在明天早上提出答案。

    此致
    迪尔克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dice-K:

    CAN数据传输速率决定TVS设备的最大电容。 数据线上的大电容会导致信号波形失真。 通过选择低电容TVS设备,可最大程度地减少数据线的失真。

    建议从每个信号线路到接地测量的保护网络的最大电容对于1.0 Mbits/s应小于35 pF,对于125 kbits/s应小于100 pF

     TPD2E007 为每个接地信号线路添加15pF,因此,  如果您确保保持在建议的总信号线路至接地电容的范围内(有关相应波特率),它适合与SN65HVDA1050A-Q1配合使用。  

    如果这是您的问题,请告诉我。

    此致

    迪尔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dierk您好,
    感谢您的回复。

    总结一下,答案是否如下?

    SN65HVDA1050AQDRQ1驱动器的输出阻抗数据不存在。
    输入电容为15 pF的TPD2E007可用作SN65HVDA1050AQDRQ1 1Mbps通信线路的保护设备。

    此致,
    DICE K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dierk。

    请你告诉我以上的答案是否正确?

    此致,
    DICE K
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dice-K:

    (Dierk本周不在办公室,因此我将回答您的问题。)

    是的,您回答正确。 当总线从隐性转换到显性时,电压的变化由CAN驱动器(其输出阻抗通常在30-50欧姆范围内)驱动,并通过负载电容驱动。 当总线从显性转换为隐性时,负载电容中的电压变化由端接电阻(60欧姆)驱动。 无论哪种情况,负载电容都会导致充电/放电时间与1 Mbps时的比特周期相比非常短。

    但是,在分析中需要考虑的一点是节点的数量。 每个节点上的电容将增加总线的总电容,正是这一总电容将限制通信速率。 例如,如果您有100个节点,每个节点的电压为15 pF,则总电容为1.5 nF。 使用60欧姆有效端接电阻时,CAN总线信号从显性到隐性的时间常数将大于500 ns。 这对于1 Mbps的可靠通信来说太慢,但对于较慢的速率可能有效。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,
    最大