This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF386:CMOS/TTL输入电压的绝对最大额定值

Guru**** 2680515 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640600/ds90cf386-absolute-maximum-ratings-for-cmos-ttl-input-voltage

部件号:DS90CF386

您好,支持成员,

数据表未显示CMOS/TTL输入电压(即PWR DWN引脚)的绝对最大额定值。

从串行器DS90C385的数据表中,预期为"-0.5V至(VCC + 0.3V)"。

这是否正确?

此致,Hirotaka Inoue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,支持成员,

    您是否会向我提供任何信息?

    Raegards, H.Inoue.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Inoue-san,您好!

    很抱歉回复延迟。 PWR_DWN的绝对最大额定值是-0.5V至(Vcc +0.3V)。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ryan-San,

    感谢您的回答。

    此致,H.Inoue