This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPC401:如何重置SFP+/QSFP+

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: FPC401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634071/fpc401-how-to-reset-sfp-qsfp

部件号:FPC401

您好,

我们的客户正在考虑FPC401。 那么,如果SFP+/QSFP+在I2C通信期间卡住,是否有办法重置SFP+/QSFP+?

此致,

Toshiyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Toshiyuki-San,

    FPC401可向SFP/QSFP端口发送I2C重置序列。 这是通过在Register ReG_0x95中设置P<#>_RST_SEQ_EN位来实现的。 将此位设置为适当端口的'1'将启动I2C重置序列,之后将自动清除此位。