This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.574万A:TPS2.574万A问题

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/629673/tps25740a-tps25740a-questions

部件号:TPS2.574万A
主题中讨论的其他部件: TPS2.574万BTPS2.5741万A

团队,  

我的客户正在使用我们的TPS2.574万A处理一个项目,有一些问题:

我正在使用TPS2.574万A进行测试,根据数据表,我认为我看到了一个违规。 在IC接通附加SMPS反馈电阻后,TPS2.574万A似乎正在记录SUVP (慢速欠压保护)故障。 数据表显示,在电压转换期间,SUVP被禁用。

 在随附的照片中:

  • 蓝色= SMPS输出
  • 黄色=由TPS2.574万A控制的VBUS开关输出
  • 绿色= CTRL1或CTRL2… 拉至GND是指电压应开始转换时

 

我还在SMPS中遇到了一个问题,它在转换开始时得到一个峰值,停止调节,然后是VBUS电压降。 您可以看到它在哪里超过SUVP限制,VBUS已关闭。

 此问题的另一个方面是,当我加载具有0.1A电阻负载的PD设备时,会发生这种情况。 如果我移除了该负载,所有内容都将正确转换。 SMPS输出中仍存在骤降,但它要小得多,似乎不会激活SUVP故障。

 我很想知道这是TPS2.574万A芯片中的错误,已在TPS2.574万B中纠正! 我需要对我的主板应用一些“修复”,然后我可以在“B”版本上重复此测试。

 

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Viktorija,

    您能否发布示意图? 我想知道这是否与DC/DC有关。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    操作,此处...对不起,原理图是保密协议。

    我同意...直流-直流转换器正在发生"某事"。 在我看来,FB电阻器设置输出电压的变化会使芯片重置,就好像它是第一次启动一样。 当电源开始恢复时(蓝线增加到+15V),斜坡速率与软启动一致。

    但是,根据TPS2.574万A数据表,看起来SUVP正在激活,当SMPS输出电压在短暂延迟后确实达到+15V时,TPS2.574万A可能已经记录了故障并进入“重置”模式。 在SMPS将输出电压接收到+15V后,TPS2.574万A将切换出额外的FB电阻器,以将SMPS输出电压恢复到+5V。 使用PD分析器,您可以看到握手开始时的结果相同。

    请参阅数据表(图1)。 它详细说明了"软"过压/欠压保护何时应用于电压转换。 在添加FB电阻后的下斜率,SMPS停止切换,VBUS电压下降。 该衰变中的"角"与SUVP限值一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这里还有更多...

    我看到VPWR的电压过低锁定[V (VPWR_FTH)]约为3.7V。 如果我正在“浏览”TPS2.574万A,它可以解释为什么我在查看PD CC日志时看不到“Hard_Reset”消息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我认为您认为设备处于欠压锁定状态是正确的。 SUVP的时间与发生时间不是很接近,而且电压增加后,直流/直流似乎就会变得很焦化。 当电压从5伏变为9伏或15伏时,是否会发生这种情况?  让我继续研究一下。

    此致,
    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,当从+5V转换到+9V,+5V转换到+15V时会发生这种情况。 如果我的设备负载低于20mA,则转换工作正常。 如果负载高于20mA,它将进入此模式。

    这里还有一个谜...为什么FB电阻器中的切换会导致输出中出现峰值? 当TPS2.5741万A将FB电阻器拉至GND时,SMPS输出和FB输入中会出现相应的“峰值”增加。 另外,在仔细检查后,我发现SMPS从脉冲跳过模式更改为连续模式。

    我正在等待SMPS供应商(对不起,不是TI)的一些回答,以告诉我FB输入的峰值是否导致重置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我们在CCM中遇到了类似的DC/DC问题。 将DC/DC切换至DCM解决了此问题。  我不确定此设计中的DC/DC,但反馈网络似乎是问题所在。  

    我不确定峰值,但这可能与DC/DC处于脉冲跳转模式并切换到CCM有关。

    此致,
    多诺万

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SMPS供应商目前的想法是:

    1.回路带宽不够快,无法处理FB节点中由于在附加电阻器中切换而发生的步进响应变化。

    2.我可能达到了SMPS中的过流限制。 这会导致"重置"和"软启动"。 每一个都持续2毫秒.与上面的图解有些一致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在设计中有另一个+5V导轨。 当VADJ电压低于+5V时,将VADJ插入TPS2.574万A VPWR引脚以保持其电压的二极管或电压升高。 这很有效,但TPS2.574万A仍重置。

    VBUS阈值(下降电压)[V (VBUS_FTH)]是否也会导致重置?

    当我捆绑VPWR时,VBUS仍会下降。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    是的。 如果Vvbus_FTH降至3.7V以下,则视为OCP事件并发送硬重置信号。

    此致,
    多诺万
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应用了数据表中推荐的电路(TPS2.574万A图41. 转换速率控制示例1)。 很棒!

    如果不导致关闭事件,SMPS的环路稳定性将无法承受FB节点中的某个步骤。 这又使VPWR和VBUS下降到TPS2.574万A。 降低添加到FB节点的其他电阻器的"速度"可解决此问题。

    使用离散组件对主板进行返工很困难。 我建议任何设计新电路的人将此电路与旁路零欧姆跳线结合使用,作为备用,直到您知道PD控制器和SMPS之间的交互工作原理为止。

    添加此电路的另一个优点是允许FB电阻器/FET接地连接到SMPS接地平面。 在我们的设计中,我们将SMPS接地平面连接到内部平面,即一个位置,以控制SMPS电流。 TPS2.574万A端接至内部接地平面。 这会在用于+5V操作的固定FB电阻器和TPS2.574万A切换的两个电阻之间产生一定的阻抗。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,TI是否有可用于此应用的降压SMPS稳压器?
    * Vin =+20V至+28V
    *输出电压=+5V至+20V
    *输出= 3A连续
    *内部开关
    * 1MHz+切换频率
    *启用=活动HI
    *内部电流/热保护
    *经济高效/低零件数量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rojo:

    有关降压调节器的建议,请在降压DC/DC论坛中发布新的主题。 我们的专家将在该论坛上向你提供最好的建议。 我现在要关闭此主题,但如果问题仍然存在,请随时重新打开,或者您也可以在本论坛中开始新主题。 感谢您为您的项目选择TI部件:-)