This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HDMI TDR故障

Guru**** 2558480 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/634105/hd3ss215-hdmi-tdr-failure

部件号:HD3SS215

您好,

我们设计了一个带有4个DVI开关 HD3SS215的板,用于HDMI端口切换。问题是我们未通过HDMI TDR测试。差分线路设计为100欧姆阻抗。裸PCB测试报告的阻抗在10 % 边界内。我们正在使用ESD二极管和DVI之间的共模扼流圈 和HDMI连接器。此故障的原因可能是什么。

提前感谢!

此致

James Jose

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    詹姆斯

    请你把TDR图寄给我吗? 当您说阻抗的裸PCB测试报告在10 % 边界内时,该值是计算值还是测量值? 使用HD3SS215时,TDR会在哪里失败? 您应该能够使用光标在差分线路上标记每个设备的阻抗。

    谢谢

    David