This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB949-Q1:最大 DS90UB949的时钟频率DDC总线

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632411/ds90ub949-q1-max-clock-rate-ddc-bus-of-ds90ub949

部件号:DS90UB949-Q1

您好,

DS90UB949TRGCxQ1中的DDC总线的最大时钟频率/速度是多少?

此致,

Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Jon,

    HDMI 规范1.4b对此进行了描述。这应符合I2C规范的标准模式(最大时钟频率为100kHz)。