This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UA101-Q1:用于双向音频的DS90UA101/DS90UA102 Ser/DES

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633742/ds90ua101-q1-ds90ua101-ds90ua102-ser-des-for-bidirectional-audio

部件号:DS90UA101-Q1
主题:TLV320AIC3254中讨论的其它部件

您好,  

 我需要通过15 m 电缆以数字方式传输音频信号。 看 着DS90UA101/DS90UA102,我似乎可以将I2S传输到远程编解码器/放大器/扬声器链。 但它是否还允许将 麦克风信号(麦克风放置在扬声器附近)传输回CPU?

如果不是,您能否为双向音频传输提供建议解决方案?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,百富勤,

    DS90UA101/DS90UA102具有双向控制接口,可用于发送回CPU的麦克风信号。 双向接口存在频率限制。 如数据表第25页所述,此接口的工作速度可达400kbps。

    此致,
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复Ryan,  

      我有一个典型的音频应用程序,其中我有一个CPU,一个编解码器和一个放大器。 我要做的是在距离大约20 m 的距离传输双向音频,并具有非常好的抗噪性。  

    我拥有的I2S接口有一个主时钟MCLK,一个位时钟BCLK,一个连接到编解码器(扬声器)的1位数据总线和来自编解码器(麦克风)的1位数据时钟。 此外,编解码器(TLV320AIC3254)由I2C控制,因此我需要对I2C使用双向数据控制。

    我找不到任何方法将DOUT ( TLV320AIC3254的引脚5)连接到CPU侧具有此信号的反序列化器。  

    此致,
    Mario