This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810EVM:时钟和PRBS功能问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810EVM, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640647/ds280df810evm-clock-and-prbs-function-question

部件号:DS280DF810EVM
主题中讨论的其他部件: DS280DF810

现在我尝试使用 DS280DF810EVM。

1.我是否需要 通过clock_in将外部时钟源(25M)馈送至DS280DF810EVM,或者DS280DF810EVM具有内部参考时钟?

2.当我启用PRBS功能时,数据将从何处输出TXnP)和TXnN?  

3.我是否可以使用内部PRBS功能来测试片上眼部监视器?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HsuChiang,您好!

    1.无需为校准时钟连接外部校准时钟源。 设备U1是板载25MHz振荡器。 通过分流J213引脚1-3,这可为CAL_CLK_In引脚提供25MHz。

    2. PRBS信号来自TxnP)和TXN,因为输出是差分的。

    3.是的,你可以这样做。 您需要将其中一个信号输出设置为传输PRBS,然后将输出连接到另一个信道的Rx输入。 假设您以预设为锁定信道的数据速率传输,DS280DF810 Rx信道将锁定到PRBS输入,您将能够看到EOM。

    所有这些功能都可以使用SigCon Architect GUI来控制EVM。

    此致,

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael

    是的,我正在使用SigCon Architect GUI来控制EVM。

    但是当我在通道0上启用PRBS生成器时,我看不到来自Tx0P和Tx0N的数据输出。

    我使用的所有设置都是默认设置。

    信道指示灯显示CDR已解锁是否是导致问题的原因?

    是否可以使用内部时钟源锁定CDR? 或者我需要使用外部Bert来锁定CDR?

    或者我没有配置以启用PRBS生成器的任何内容,如果我错过了某些过程,您可以为我提供一些配置过程吗?

    现在我按照DS280DF810EVM-SNLU214用户指南进行操作,是否有有关在  SigCon上控制DS280DF810EVM的更多详细信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HsuChiang,您好!

    请参阅以下问题的答案:

    1.如果CDR已解锁,则PRBS生成器将无法正常运行。

    2.内部时钟源用于VCO。 需要在RxnP/N上输入,以便VCO (进而是CDR)锁定。 要以特定的数据速率输出信号,您需要提供DS280DF810要锁定的数据速率。 请注意,25 MHz校准时钟用于确保PPM,它不是DS280DF810内部VCO的参考时钟。

    3.在运行PRBS生成器之前,我建议执行以下步骤:

    答 发送一个时钟信号,该信号是您要发送PRBS信号的数据速率的2,4,8或16系数。 例如,如果您希望以28.7.8125万 Gbps发送PRBS,您可以将28.7.8125万 GHz/8 = 3.5976.5625万 GHz的差分正弦波发送到Tx0P/N 这实际上与7.195.3125万 Gbps输入信号相同。

    B. DS280DF810可配置为仅以除以1的数据速率锁定,以便VCO设置为28.7.8125万 GHz。 CDR声明锁定后,就可以启动PRBS生成器。

    有关在SigCon Architect中控制DS280DF810EVM的所有信息,请参阅用户指南。 没有备用文档。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回复。

    在3-A中,您说我可以将差分正弦波发送到Tx0P/N,是这样吗? 或者是  Rx0P/N?

    我将继续努力。

    翻新,

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,John:
    是的,应该是Rx。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生  

    再次需要您 的帮助。

    我正在使用SigCon。

    我使用正弦波发生器和平衡变压器来产生差分波,以便锁定CDR,并成功 锁定CDR。

    但是当我使用PRBS生成器时,有一些奇怪的东西。

    当我启用CDR锁定的信道的PRBS生成器时,   

    1.在 "高级"页面中选择"CDR"选项卡

    2. 在Post Lock Output的组合框中

    3.选择PRBS生成器,但TXN和TxP没有任何数据。

    4.选择退休数据,有数据出来, 示波器捕获的数据以及 附带的屏幕截图。

    我想当我选择 PRBS生成器时,数据应该会出来,但它没有。

    但是 ,当我选择退休数据时,数据会出来。

    我怀疑这个数据可能是 PRBS模式叠加在 再定时器数据波上的波?

    1.它是否是正确的波形和正确的操作?

    2.有何建议?

    再次感谢。

    此致

    John。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PRBS生成器应在PRBS选项卡上启用,而不是在CDR选项卡上启用。 转至PRBS选项卡,选择所需的信道。 在左侧,您可以选择PRBS模式,只需单击即可启用生成器。

    真诚地,

    Rodrigo Natal
    HSSC应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rodrigo

    感谢您的回复。

    现在我将3GHz差分正弦波馈入Ds280。

    1.将日期速率设置为24 Gbps

    2.将除法系数设为4.

    3. CDR已锁定。

     重新定时数据将以什么数据速率输出,3GHz或24 Gbps?

    您能分享DS280DF生成的PRBS模式的波形吗?

    我想与我的比较。

    谢谢。

    此致,

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 假设DUT通道具有有效的输入数据且CDR已锁定,则可以,在GUI PRBS选项卡上启用PRBS生成器是您生成PRBS数据所需的全部操作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    以下是有关CDR锁的问题:(DS280 EVM)

    1)。使用正弦波生成器(CW gen)时,应用于Rx+/Rx-,频率范围为3GHz - 5GHz,CDR锁定。  

    2)使用伪随机数据,400mV P-P时的幅值,5GHz频率,CDR解锁!,请亲切友好  

    告知可能的原因是什么?  

    谢谢!  

    罗杰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据产品数据表,DS280DF810 CDR在传输标准数据时仅支持全速率,半速率和四分之一速率除法器比率。 但是,当输入数据为1010时钟模式(即正弦波)时,可以处理更低的分频器比率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Rodrigo:
    1)。 如果选择了意图输出24Gbs,四分之一除法器,则3GHz CW将被馈入DS280,那么一切似乎都正常。 这包括PRBS gen。
    2)。 当使用5.1 ?/(我记不清确切的速度,但它是标准速度),PRBS信号并将其馈入DS280时,它不会锁定(CDR),请查看我刚发送的照片。 选择了半速率。
    3)。 请告知原因是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要配置retimer以启用5.1 Gbps的CDR操作,我建议使用以下设置:

    步骤

    共享/信道寄存器设置

    操作

    注册地址[hex]

    寄存器值[hex]

    写入掩码[hex]

    注释

    1.

    信道

    写入

    60.

    00

    FF

    20.4 Gbps速率

    信道

    写入

    61.

    B3.

    FF

    20.4 Gbps速率

    3.

    信道

    写入

    62.

    00

    FF

    20.4 Gbps速率

    4.

    信道

    写入

    63.

    B3.

    FF

    20.4 Gbps速率

    5.

    信道

    写入

    64

    FF

    FF

    将PPM容差设置为最大值

    6.

    信道

    写入

    09年

    04.

    04.

    启用分禾器超控

    7.

    信道

    写入

    18.

    二十

    二十

    二十

    二十

    二十

    二十

    20.

    70

    强制除以4,5.1 Gbps数据速率≤7.1 Gbps

    8.

    信道

    写入

    0a

    0C

    0C

    断言CDR重置(6.3)

    9.

    信道

    写入

    0a

    00

    0C

    释放CDR重置(6.4)