This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:COAX上的电源_921&940

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633575/ds90ub921-q1-power-over-coax_921-940

部件号:DS90UB921-Q1

大家好,

根据数据表,ds90ub921和ds90ub940均支持同轴电缆。 因此,如果使用921+940对,是否支持同轴电缆供电?

谢谢!

Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike,

    是的,UB921/940针对同轴电缆应用进行了微调,这意味着链路设计可以补偿同轴电缆损耗等

    对于PoC,它是一个应用主题。一般来说,PoC会产生很少的噪声(取决于PoC电路设计)。 如果同时满足a和b,则可以从应用程序视点使用PoC。

    答  如果您的链路设计可以承受(有余量);b. PoC电路可以 选择合适的电感器/FB (根据PoC要求)。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Steven,

    我想知道我们是否已经验证了921+940的PoC,或者有人以前使用过它们?
    建议的电感器/FB是什么,特别是对于921+940? 请将此应用程序的典型电路发送给我

    谢谢。

    巴西,
    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mike,
    1.根据应用条件,如果在显示面板侧使用UB940,由于显示I/F板的高功耗,很难设计PoC电路,因为没有合适的电感器,FB可以满足这一需求。 因此,我们知道,我们的客户目前尚未使用>1A PoC的应用程序。
    2.关于PoC电路设计,请参阅www.ti.com中PoC的在线视频,PoC网络的设计与UB933/9334类似,因为它们具有相似的背信道速率和接近的FC速率。但如上所述,对于UB921和UB97的PoC, 主要的挑战是由于铁氧体的限制,没有来自电感器供应商(如Murata,Coilcraft)的合适的高电流(>1A) 100uH电感器。

    此致,
    Steven