This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:对HD3SS3220进行编程

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633029/hd3ss3220-programming-the-hd3ss3220-doubt

部件号:HD3SS3220

大家好,

我正在设计一个USB设备,其中USB C型连接器作为该设备的输出。

为了使桥接器从3.0 连接到C型USB,我们选择了HD3SS3220 IC。

作为USB3设备,HD3SS3220应配置为UFP模式(不是吗?)。 为了简化设计,希望将HD3SS3220配置为GPIO模式,默认类型为C Current advertisemnt。

是否应配置任何其他参数? 设备是否会丢失与GPIO模式而非I2C模式的任何功能?

提前感谢。

此致,

Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juanjo:

    如果HD3SS3220将作为接收器工作,则必须将设备设置为UFP模式,其中提供了在不使用I2C的情况下通告更高电流的灵活性(在您的情况下,如果使用默认电流,则没有问题)。 在GPIO模式下,用户无法获取一些信息,如活动电缆检测,电缆方向,中断状态,占空比,反跳时间, 根据应用程序,其他功能非常有用。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    感谢您的回复。

    只是想知道,这在哪种应用程序中有用? 我不知道您真正关心插头方向的应用程序。

    完成示意图后,我将上传以获取社区反馈。

    谢谢!

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juanjo:

    取决于应用,例如,如果设备将设置为DFP,则电流模式通告应调整每个电流级别的电路或调整DRP通告DFP的时间百分比等。通常,当设备在DFP或DRP中设置时, 应监控/控制多种功能,另一方面,在UFP模式下,GPIO配置足够好。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    非常感谢您的解释和支持。

    在这里,我使用GPIO配置将HD3SS3220的设计原理图连接到USB C型连接器(具有ESD保护等)。 我希望得到反馈=D.

    最后,我放置了一组电阻器,以防我需要使用高电流或中电流广告。

    我在VBUS和VBUS_DET之间放置了一个887kOhm电阻器,而不是推荐的900kOhm电阻器,因为很难找到40.29万kOhm电阻器。 这是否会影响系统行为? (猜不是,只是为了以防我发送问题)。

    示意图文档可用作Altium中的图纸符号。

    e2e.ti.com/.../4064.USBC_5F00_IF.pdf

    e2e.ti.com/.../0755.USBC_5F00_IF.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juanjo您好!

    请让我回顾一下您的示意图,我将尽快发送反馈。

    谢谢!
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juanjo,

    随附图示回顾。

    e2e.ti.com/.../E2E_5F00_Type_2D00_C_5F00_Devices_5F00_schematic_5F00_checklist_5F00_HD3SS3220.xlsx

    此致,

    Luis Omar Moran

    高速接口

    SWAT团队

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Luis,

    首先感谢您的评论。

    只需回答几个有关回顾的问题。

    1.我有几个电阻器,以允许从中,高或低电流广告进行更改。 这样可以吗?

    2.在电流模式引脚中,我放置了一组电阻器来将引脚拉高或拉低,但如果电流模式将500K连接到VDD和(中)以及输出1和输出2设置为低或高,会发生什么情况?

    3.我按您所说的那样放置去耦合盖,除了我使用钽盖的VDD的47uF盖外,¿1uF是否也是钽盖?

    4.我没有使用“音频附件,我是否可以打开OUT3?

    5.由于VCONN_FAULT和ID引脚在HD3SS3220的UFP应用说明中显示为浮动,我将它们保留为浮动状态,请确认引脚应被拉起。

    随附了pdf和SchDoc中的示意图,

    感谢您的支持。

    顺祝商祺!

    Juanjo

    e2e.ti.com/.../7534.USBC_5F00_IF.pdf

    e2e.ti.com/.../2766.USBC_5F00_IF.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我刚才想到的另一个问题是,在设备(HD3SS3220的引脚6和7)的TX和TX+通信中,是否应使用100nF系列封盖?

    C型连接器的SBUS信号是否可以向右浮动?

    非常感谢!

    此致,

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Juanjo:

    TxP和TXN不应该有交流电压盖,请查看数据表的图10,11和12。
    SBus可以保持浮动。

    此致,
    路易斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的Luis,

    非常感谢您的支持。

    此致,

    Juanjo