This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB211:TUSB211的EMI问题

Guru**** 2584515 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643142/tusb211-emi-problem-with-tusb211

部件号:TUSB211

你好。

在我们的应用程序(带2.0 接口的摄像机)中,我们在480MHz和960MHz上遇到严重的辐射问题。

摄像头有一根3米长的电缆连接到USB接口。

USB连接器安装在印刷电路板上,我们在印刷电路板上添加了电流保护电路和TUSB211信号调节器。

信号调节器必须具有良好的眼图,尤其是在我们将使用延长电缆(1米或2米)的时候。

排放水平约比限值高10 dB。 均衡因子设置为层1。

PCB布局符合数据表建议。

信号调节器安装在非常靠近USB连接器的位置。 我们相信,排放来自向数据空气注入电流。

我们尝试了多个PCB布局概念,屏蔽概念,但似乎没有任何功能正常工作。

我们尝试添加共模线圈,这提高了大约10dB (我们需要更多)。

任何建议都将受到高度赞赏.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Peter,

    我正在审查此问题,我将尝试尽快提供建议,我只需要知道EMI问题是在HS事务期间发生,还是TUSB211尝试检测HS信号(无连接或FS/LS连接)时发生。 另外,请分享眼图,这将有助于计划下一步。

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Diego,

    回答您的问题:

    下面也是眼图。 在此图中,您可以看到一些抖动(我们认为是由电缆引起的)。

    我们昨天在评估过程中做了一些更多的信息。 TUSB211和USB连接器之间的共模线圈似乎有帮助。

    我们认为该问题是由当前向笔记本电脑的喷射引起的。 如果使用不同的笔记本电脑USB端口,也存在差异。

    我们制作了一个完全屏蔽的EMC集线器,如果我们将此EMC集线器连接在笔记本电脑和摄像头之间,则辐射在限制范围内。

    谢谢

    此致

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈,

      我要尝试两件事:

    1. 将EQ级别更改为3。
    2. 尝试降低USB端口上的驱动器强度。

    使用两个选项向我展示您的发现。

    此致,

    迭戈。