This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83A:SN75LVDS83输出和放大器;ESD阵列

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/636812/sn75lvds83a-sn75lvds83-o-p-esd-array

部件号:SN75LVDS83A

你(们)好

请建议在连接至LCD面板时,是否应将任何TVS ESD阵列用于SN75LVDS83A的输出端。

我是否需要将ESD阵列 放置在所有4差分输出和时钟输出中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    SN75LVDS83A发射器 提供良好的ESD保护(5 kV HBM)。  为了获得最佳性能,我们建议不要在 输出线路上使用离散ESD保护,因为这些组件会引入寄生电容并降低输出边缘的速度。  根据您的应用程序,您可能对此有一定的余地,如果您仔细选择这些组件并仔细考虑布局,则可以成功完成此操作。

    如果您选择将这些离散组件添加到SN75LVDS83A输出中,则最好选择低电容和机身尺寸小的组件。  为了保持输出上的阻抗控制,小部件尺寸非常重要,因为大部件垫将对此阻抗和输出回路损耗产生负面影响。

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢Dennis的宝贵建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!

    Dennis