This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编码器:Hiperface接口-> 5V TTL

Guru**** 2585945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640387/encoder-hiperface-interface---5v-ttl

主题中讨论的其他部件:Tida-0.0202万

尊敬的各位:

我正面临以下问题:在自动化装配站(运行全天候-汽车行业)中,我们有一个SEW行星伺服电机(零件号:PSF122 CMP40M/KY/AK0H/SM1),带有张面输出。 但是,我需要一个5V TTL兼容(RS422)信号将该信号馈入HBM测量设备... 。  

我认为下面的设计可以解决这个问题...但是我想购买一个'成品',行业级的解决方案而不是自己的解决方案。

www.ti.com/.../tidub64a.pdf

感谢你们的帮助!! BART

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BART,

    我想大多数接口都是定制的,因为由于应用要求,对sin / cos信号的处理方式可能会有很大不同。 我会将您的信息转发给我的更熟悉该解决方案的同事。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bart:

    感谢您对TI设计的HIPERFACE位置编码器的TIA-0.0202万接口的关注。

    根据我的理解,您希望购买行业级产品解决方案?

    TIDA-0.0202万 TI设计旨在作为一个评估平台,在我们的客户使用我们的IC构建他们自己的终端设备产品之前,演示我们半导体的性能。
    遗憾的是,我们无法将此设计作为评估模块(EVM)销售。 但是,我们提供Altium CAD文件和Gerber文件,以允许我们的客户重新构建主板,以便进一步测试和性能评估,
    或将其用作参考,以构建自己的原理图和PCB。

    这是否仍是您的选择?

    谢谢。

    此致,
    马丁