This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3082E:散热信息

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633907/sn65hvd3082e-thermal-information

部件号:SN65HVD3082E

您好,

我们的客户要求我们披露以下有关SN65HVD3082EDR的信息

*结温的绝对最大额定值

*热阻Theta JC或psi JB

我们是否可以获得这些信息?  

谢谢,此致,

Hiro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Hiro San,

    绝对最大结温为170 C。ThetaJC为80 C/W PsiJB为47 C/W

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Max-San,您好!

    感谢您的支持和回复。
    我会告诉客户这些信息。

    谢谢,此致,
    Hiro