This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:在断电模式下,输出驱动器(outa,OUTB)是否具有高阻抗?

Guru**** 2827625 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640248/ds80pci402-during-power-down-mode-are-outputs-drivers-outa-outb-high-impedance

部件号:DS80PCI402

大家好,

我的客户想知道输出驱动器(outa,OUTB)在断电模式下是否具有高阻抗(PRSNT#=1)。

我认为这些输出在断电模式下具有高阻抗。
正确吗?请告诉我。

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我有同样的问题。 当PRSNT=1时,写入输出驱动器将变为高阻抗。 偏置电压怎么样?

    我认为输出针脚上没有信号(直流和交流),就像断开电路与针脚的连接一样。

    我的理解是否正确?

    此致,

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问候,

    当PRSNT#=1时,输出共模电压不会改变。   输出被禁用并静音。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李山

    感谢您的及时回复。

    您是否说在断电模式下驱动器输出偏压电压并具有低阻抗?

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中野山

    驱动器阻抗高,但输出共模电压不会从设备运行时开始变化。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    李山

    感谢您的回复。
    您的回答非常有帮助。
    谢谢!!

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    感谢您的回答,但我需要更多信息。 我们是否可以知道高阻抗有多大?

      似乎PCIe接收器在DS80PCI402 通电时关闭。 问题在于,当接收器关闭时,DS80PCI402驱动程序会损坏接收器。 交流信号是静音的,所以我想当PRSNT=1时,共模电压输出阻抗有多大?

    它应该是交流耦合...

    此致,

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,渡边山,

    在输出静音条件下或有活动信号时,共模输出电压保持~ 1.1V。  数据表的最大差值仅为100mV。

    正确,交流耦合还可以防止共模电压的这一小幅变化传播到PCIe接收器。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee-san,

    交流耦合是最好的方法,但似乎很难更换交流耦合。 接收器已关闭电源,DS80PCI402的通用电压为~1.1V。 该电压用于断开输入接收器的电源。 我认为在这种情况下,ESD二极管(如果存在)将会打开。 如果DS80PCI402输出阻抗低,此电流可能会断开接收器IC。 我觉得正因为这个原因,客户询问驾驶员输出阻抗,以考虑IC是否损坏。

    PRSNT=1时,我们是否可以知道输出阻抗有多大?

    此致,

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    渡边山

    当PRSNT = 1时,输出阻抗为Hi-Z (~ 50K)。

    此致,