This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9617A:TCA9617针脚状态

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9617A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632803/tca9617a-tca9617-pin-status

部件号:TCA9617A

您好,

您能否帮助检查以下情况下的SDAA/SCLA针脚状态?

  • EN为低。
  • 存在VCCA (3.3V_Stdby)
  • VCCB (3.3V)未预置

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bell:

    SCLA和SDAA上有上拉电阻器R2061和R2062,因此,假设R166和R167未填充,电压应为3.3V。 如果它们已连接到其他设备,则这将取决于其连接到的设备。

    您是否在这些路线上看到了您不期望的内容? 如果是,请发布SDAA和SCLA的示波器镜头。 另请查看VCCA和VCCB,确保它们是您期望的电压(使用OSCOPE)。

    谢谢!
    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Bobby:

    感谢您的回复。 此电路仍处于设计阶段,我无法探测任何东西,因此我们希望您确认SDAA/SCLA状态。

    问题是:
    板上有几个I2C可编程电源控制器/监控器,并且在对它们进行编程时仅存在P3V3_STDBY。
    因此,我们需要确保当TCA9617 EN为低电平,VCCB (3.3V)不存在,并且仅存在VCCA (P3V3_STDBY)时,I2C总线(SDAA/SCLA)需要上拉至VCA。
    如果SDAA/SCLA在内部下拉至地面,那么我们无法通过I2C总线对电源控制器/监控器进行编程。

    您能否仔细检查此情况的SDAA/SCLA状态?

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bell,

    当EN引脚被拉低时,它会关闭驱动器,这些驱动器会拉低或高SDAA/SCLA和SDAB/SCLB。

    从上图中,您可以将引脚2到引脚7,引脚3到引脚6视为断路。 因此,您应该不会看到SDA/SCL引脚被拉至地面的问题。

    谢谢!

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Bell:

    请确保您使用的TCA9617B具有SDA/SCL上的关闭高阻抗 功能。  TCA9617A不能也不应用于新设计。

    Francis Houde

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francis,

    明白了,感谢您的回复!

    此致,