This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TP3054:替换TP3054

Guru**** 2558100 points
Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/630614/tp3054-replacement-of-tp3054

部件号:TP3054

您好!

我想更换音频系统中的TP3054。 我正在从".wav"文件生成声音。

是否有人能帮我找到此编解码器的替换件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zain:

    感谢您与我们联系。

    很遗憾,设备即将停产,没有更换。
    您可以尽快订购Lifetime Buy Now。

    PCN# 20.1707万21000将2.1万将面向所有客户。
    ===========================================================================
    德州仪器(TI)宣布停产GFAB中的精选器件。 在上述日期提供终身购买。 如本文档第2页所示,大多数设备都提供了推荐的更换件。

    注意:对于已撤回/过时的产品,不提供样品。 如果您有任何疑问,请联系您当地的销售代表。


    Dennis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我们的应用要求是播放*.wav文件,我们认为我们需要基于PCM技术的DAC。
    我们必须将DAC与RM57L843连接起来。  首选 连接将是串行(I2C或I2S)。您可以推荐应用说明或任何DAC吗?
    此致;  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Zain:

    您是否研究过TI音频部件?
    www.ti.com/.../products.html

    谢谢!
    Dennis