This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1EVM:96.4913万 CRC错误

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB964-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643366/ds90ub964-q1evm-964-913-crc-error

部件号:DS90UB964-Q1EVM
主题中讨论的其他部件:DS90UB913A-Q1

您好,

我正在使用964evm和913以及图像传感器。

的reg 0xc和0xA存在CRC错误  913.

有人能帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    图像传感器的输出格式为YUV422 8位1280x720
    对于964的CI2的DT,我将0x1c写入RW12_ID。
    我得到的LIN_LEN值964为0xf00,即3840。
    根据CSI-2的规范,YUV422 8位的数据大小应为每两个像素32位。
    这是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.对于CRC,请在开机后重置,然后再次检查CRC计数器寄存器;

    2.请参阅UB964用户指南 http://www.ti.com/lit/ug/snlu177/snlu177.pdf中的第23页。当您使用YUB422_8_8时,寄存器0x70应根据 MIPI规范设置为0x1E,而在我们的示例中,0x70被指定为10位模式的0x1F。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,
    感谢您的参与!
    1.重置913后,CRC错误消失了,但几秒钟后它将再次成为CRC错误。
    2.我使用的DT是0x1E。 如果我更改DT,964的LINE_LEN仍为0xf00 (RAW12 HF模式)。 我想知道哪个因素决定LINE_LEN?

    如果我使用RAW10模式,DS90UB964的LINE_LEN为4260。
    如果我使用RAW12 LF模式,DS90UB964的LINE_LEN为2558 (主板每次通电时都不同)。 可以是2559或2565)。
    LINE_LEN不会随RAWx_ID中不同的DT值而更改。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    1.请检查链接介质,电缆是否合格? 您的链接似乎有位错误。UB964中的锁是否始终高? 请尝试提高链路性能以获取IC规格。
    2.请不要为RAW12设置寄存器。如果您使用1280x720@ YUV422-8-8,则线路Len为2560。


    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,
    谢谢!
    1.使用另一根电缆,CRC错误已消失。
    2.图像传感器和DS90UB913A-Q1由第三家供应商提供。 他们表示,他们已经成功测试了913,测试了914。 他们使用的模式是RAW12 HF。
    我正在使用DS90UB964-Q1EVM测试它,但LINE_LEN与我之前所说的不正确。 你能给我一些建议吗?
    谢谢!
    此致,
    JT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JT,
    听起来不错。
    请检查UB964的d/s,您需要将UB964的MODE_SEL设置为12位HF模式,然后您需要将UB964的寄存器RAW12设置为正确的模式。谢谢。

    此致,
    Steven