This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286A:DS90CR286与DS90CR286A之间的区别。

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, DS90CR286A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633601/ds90cr286a-the-difference-between-ds90cr286-and-ds90cr286a

部件号:DS90CR286A
主题中讨论的其他部件:DS90CR286

你好

DS90CR286设备为NRND

因此,TI推荐DS90CR286A。

DS90CR286与DS90CR286A有何区别?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louis:

    DS90CR286A器件比上一代接收器增强,并在接收器输出上提供更宽的数据有效时间。 使用这些串行链路设备是解决与通过宽带高速并行传输数据相关的EMI和电缆尺寸问题的理想选择
    LVCMOS接口。

    Dennis