This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:关于IBIS模型

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632320/ds90ub928q-q1-about-ibis-model

部件号:DS90UB928Q-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB928Q

我有两个问题。



此IC LVDS输出的输出缓冲器容量可通过寄存器设置改变,并可选择200 mV和300 mV (典型值)。


IBIS模型在TI网站上发布的是哪种规格200 mV或300 mV?

DS90UB928Q IBIS模型(修订版 b)(snlm 146b.zip)
www.ti.com/.../snlm146b


如果URL数据的IBIS模型为200 mV,您会获得300 mV类型的IBIS模型吗?

此致,

小泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hello,OLDI输出400mV差分的标准条件。 如果需要600mV差分设置,则可以提交建模更新请求,完成日期可能是2018年第1季度。