This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS64MB201:SMBus模式和引脚模式问题

Guru**** 2557790 points
Other Parts Discussed in Thread: DS64MB201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633569/ds64mb201-smbus-mode-and-pin-mode-question

部件号:DS64MB201

大家好,团队

我的电信客户在其基站项目中使用DS64MB201。

DS64MB201数据表显示控制引脚速率,TXIDELDO,TXIDELSO,扇出,SEL0, SEL1,VOD0,VOD1可在两种模式下工作。

如果ENSMB高,则为CAN 速率,TXIDELDO,TXIDELSO,Fanout, SEL0,SEL1,VOD0,VOD1引脚是否仍然工作?

如果SEL0/SEL1引脚设置与SMBus寄存器设置不同,会发生什么情况?

谢谢

Kevin Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kevin:

    是,正确。如果ENSMB为高,RATE,TXIDELDO,TXIDELSO,Fanout, SEL0,SEL1,VOD0和VOD1引脚的功能如数据表的引脚描述表中所述。

    关于SEL0和SEL1,默认情况下,针脚设置将控制多路复用输入/输出。 为了使SMBus寄存器设置生效,您需要在Reg 0x08[1]中禁用SEL引脚控制。 设置Reg 0x08[1]= 1'b后,SEL1和SEL0将由Reg 0x03控制。

    谢谢!

    Michael