This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR401A:有关地址0x0A的寄存器的澄清问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125BR401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633795/ds125br401a-clarification-question-about-register-at-address-0x0a

部件号:DS125BR401A

您好,  

我在为客户解决一些检测问题时遇到了问题,并在第27页的DS125BR401A数据表中注意到了这一点:

 您能否说明哪个位值表示在输入处检测到信号?

非常感谢您,对延迟发布表示歉意。

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Louie:

    当信道处于空闲状态或"未检测到信号"时,此寄存器报告恢复高电平。 因此,如果位为0'b,则对应通道存在信号。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    太棒了,感谢您的澄清。