This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:如何通过一种设计同时支持DS90UB913A-Q1和DS90UB953-Q1序列化器(同轴电缆)。

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB913A-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633736/ds90ub954-q1-how-to-support-both-ds90ub913a-q1-and-ds90ub953-q1-serializers-coax-with-one-design

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件:DS90UB913A-Q1DS90UB953-Q1

对于旧款DS90UB913A-Q1与新款DS90UB953-Q1的耦合电容器,我看到了不同的建议。  如果我按照DS90UB913A-Q1的建议使用较大的(100nF / 47 nF)交流耦合盖,这是否会阻止在相同设计中使用DS90UB953-Q1?  最后我想设计一个可以用于任何一种使用串行器的摄像机的设计。  我已经看到了支持这两种功能的同轴电缆通电滤波器的建议,所以我猜这应该是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gabor,

    您应该可以使用较大的交流耦合帽,但始终建议您执行自己的系统级别验证。

    此致,
    佐伊