This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:将DS90UB953和DS90UB933源混合到DS90UB954 (和DS90UB960)中

Guru**** 2557000 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1, DS90UB933-Q1, DS90UB953-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633507/ds90ub954-q1-mixing-ds90ub953-and-ds90ub933-sources-going-into-ds90ub954-and-ds90ub960

部件号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB933-Q1DS90UB953-Q1

您好,

不能将 DS90UB953源连接到 DS90UB954的一个输入端口, 而将DS90UB933源连接到另一个输入端口,这是否正确?  似乎两个输入的模式设置必须相同。

同样, DS90UB960的输入是否可以在 DS90UB953 和DS90UB933源之间混合使用,或者它们是否都必须相同?  (显然,该部件的完整数据表尚未发布...)

谢谢!

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sam:

    对于DS90UB954-Q1,您可以将DS90UB953-Q1连接到一个输入端,将DS90UB933-Q1连接到另一个输入端。 请参阅954数据表的7.4 部分:"每个输入端口都可以单独配置为CSI-2或原始操作模式。"

    如果您使用绑定引脚来配置模式,这将为两个输入设置模式,但它们可以通过寄存器进行单独配置。 可以使用寄存器0x04选择要写入的端口,然后使用寄存器0x6D配置端口。

    有关这些寄存器的详细信息,请参阅954数据表的7.6 .................................................................68和7.6 .................................101部分。

    您还必须配置933和953上的寄存器,以允许通过寄存器值覆盖带模式(953上的寄存器0x03和933上的寄存器0x05)。 有关此步骤的详细信息,请参阅DS90UB933-Q1和DS90UB933-Q1数据表。

    此致,
    佐伊