This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3525:噪音

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641159/lm3525-noise

部件号:LM3525
线程中讨论的其他部件:BQ2.4253万TPS6.2082万TPS6.1027万TPS6.2081万

该系统应通过单节3V7 Lipo电池供电。

主板使用BQ2.4253万作为电池充电器/电源路径管理。

此IC按预期工作,它以所需电流为蓄电池充电,并为我的系统提供+VBUS

VBUS导轨正在为5V升压转换器(TPS6.1027万),3V3降压稳压器(TPS6.2082万)和1V8降压稳压器(TPS6.2081万)供电

这3个IC的启用线路是通用的,由智能按钮IC (STM6601)提供。 基本上,短按按钮会使该线高,而长按会使其低。

它已被调试,并且正在按预期工作。

我遇到的问题是,当打开这3个IC时,我的+VBUS导轨上有纹波。

我目前正在两块板上进行测试,但其行为不同。 (纹波频率和振幅不同)

通过消除过程,我们发现纹波是由5V电源导轨引起的。

该电源滑轨为主机提供2个RGB LED和一个USB A连接器。 我们目前正在使用 USB连接器作为Wi-Fi加密狗。

我们正在为USB主机连接器(LM3525M-L)使用过电流保护IC。

我们将问题缩小到IC (LM3525)。 因此,当我们禁用IC (EN PULL HIGH)时,波纹消失,但VBUS线路仍有噪声。

我们可以观察到,当拆除散装电容器(C57)并启用LM3525时,也会出现同样的现象。

我们尝试在输入端添加100uF电解电容(与C55并行),但波纹仍然存在。

您能问TI这是否是IC的正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    您是否可以附加SCH以更清楚地了解您的系统?
    正如您所提到的,您的系统中有如此多的PWM设备,使得VBUS噪音如此之大。 我的建议是将LM3525分开,使用外部直流电源输入,然后从输出中加载预期电流,以检查LM3525行为是否正常。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LM3525-.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Devenish,
    我是对LM3525产品问题的回应,您似乎遇到了系统噪音问题。 LM3525只是一个线性设备,而不是PWM设备(本身不会产生噪音)。 我认为噪音来自差分直流/直流控制器。 您可以让相关专家进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    请参阅附件了解我们客户提供的更多信息-请给出建议

    e2e.ti.com/.../Information.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Ivan:
    它在PDF中更容易被破坏,这似乎是一个有关大输出上限选择的增强覆盖层稳定问题。 我不是负责者,也不熟悉升压转换器tps6.1027万,您能否将此问题传递给正确的产品系列(tps6.1027万)? 我认为很快就能解决您的问题。