This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181RGZEVM:有时EVB的输出不稳定

Guru**** 2895620 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181RGZEVM, TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/632822/tmds181rgzevm-sometime-the-output-of-evb-is-unstable

部件号:TMDS181RGZEVM
主题中讨论的其他部件: TMDS181

您好,

我们发现TMDS181RGZEVM有一些奇怪的行为。

我们的测试配置如下所示。

来源-> EVB -> TV

反复拔下并插入HDMI电缆时,

有时,即使输入状态正常,我们也会看到电视上的视频闪烁或无连接。

在这种情况下,如果我们在 TMDS181中设置Apply_RxTX_Changes寄存器,通常可以解决此问题。 但不包括100 %。

如果没有EVB进行测试,这种情况就不会发生。

我们非常感谢您的支持。

谢谢

肯尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenick


    您能否分享有关EVM配置的更多详细信息? 重新连接接收器时,是否未检测到(有时)? 如果您设置了APPLY_rxtx_changes,是否可以共享TX_TERM,HDMI_TWPST1和其他寄存器的值? 您是否正在使用I2C配置?


    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Francisco:

    感谢您的回复。

    请参阅以下配置。

    这种情况是在电视未检测到输入信号时。

    当我们反复设置和重置HPDSNK_GATE时,也会发生这种情况。

    如果您需要更多信息,请告知我们。

    谢谢

    肯尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Francisco:

    贝洛是您问题的答案。
    TX_TERM = 00,HDMI_TWPST1 = 00,使用I2C配置。

    谢谢

    肯尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenick

    必须取消选中HPDSNK,因为此信号是必需的。 您能否更详细地描述视频闪烁?
    请按照快速入门指南测试接收器:
    1.为EVM提供5V电源,打开SW2。
    2.如果使用外部I
    2C配置,而不是插脚带,请在此步骤中配置TMDS181。
    3.使用标准HDMI电缆将HDMI源插入P1 (标准HDMI连接器)。 LED D2
    应亮起。
    4.使用标准HDMI电缆将HDMI视频接收器设备插入P2 (标准HDMI连接器)。
    5.应观察HDMI接收器上的视频输出。

    您能否向我发送您的问题示例? 屏幕截图或小视频之类的内容?


    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Francisco:

    我们有两种现象。 一种是看起来像白色噪音模式的视频片段。 我将在再次获得它时拍摄一张照片。

    另一个是电视(接收侧)上的"无输入"消息,即使源连接到EVB。

    它在站点化时发生,如下所示

    1.  重复关闭和打开电视(HDMI接收器设备)。 (源,EVB,盥洗盆通过HDMI电缆连接并打开)

    2.拔下HDMI电缆并将其插入P2。

    3.重置并设置Apply_RxTX_Changes。 (源,EVB,盥洗盆通过HDMI电缆连接并打开)

    实际上,我们想在源和汇之间的中间位置使用TMDS181。

    因此,我们必须解决这些问题。 请帮助我们。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenick

    我想我需要更多有关您的问题的信息,因为我在这里有相同的EVM,我看不到像您这样的任何东西。 我还连接和断开了电源和水槽,没有任何问题。 您是否遵循了我在上一篇文章中发送给您的说明? 是否确定接收器位于TMDS的数据速率内? 请仔细检查它,同时查看用户指南 www.ti.com/.../sllu228a.pdf。
    同时,请澄清您的申请,您是否希望我们将其作为转驾驶员,转计时器,snoop?

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    感谢您的回复。
    我也按照你的帖子中的说明操作,我们使用了重新计时器模式。
    实际上我们的来源是设置盒,而水槽是监测器。 我发现它只是发生在特定的源或接收器上。
    有了一些源和汇,我们完全没有问题。
    事实上,如果我们不把EVB放在中间,使问题发生的特定源和水槽就能正常工作。这就是我们的问题。

    对于我们的应用程序,它必须与各种源和接收器保持正常。
    我们如何能够清楚地表明这一点。
    如果您需要更多信息或测试,请告知我们。 我会继续留在我们的实验室。 所以我今天可以给你们提供更多信息。
    非常感谢您的支持。

    谢谢

    肯尼克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Kenick

    首先,我们必须澄清来源和汇的特征。 如果您有您提到的特定源和接收器的信息,这将非常有用。 我将举例说明为什么需要了解此信息,如果您有一个源/接收器可以使用4 K (4096x2160)2160),刷新率= 60, 颜色位深度= 8,色度采样= 4:4:4您将获得每个通道的数据速率= 5.94 Gbps,我们在HDMI 2.0 中工作的设备支持高达6 Gbps,然后进入数据速率范围,您将不会遇到任何问题, 但是,如果您稍微更改了一下源/接收器的参数,例如,您将颜色位深度从8更改为10,现在您将拥有7.42 Gbps,我们的设备将无法处理此数据速率。
    您的应用程序可以支持我们设备参数内的所有源和接收器,如果不支持,很遗憾,您将无法使用它。
    必要的信息是您在设置中所需的数据速率,如果您确认该速率在TMDS181的参数范围内,则请发送设置中的图片和视频闪烁。 另外,请发送您使用的电缆长度和跳线连接。 如果您使用的是眼罩,则必须将J6和J4连接到SDA/SCL_USB。

    此致
    弗朗西斯科