This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:兼容HDMI

Guru**** 2586405 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/642941/tfp410-hdmi-compliant

部件号:TFP410

您好,

我们的客户使用带HDMI应用程序的TFP410。

此设备是否符合HDMI源(N100)规格?

此致,

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,
    是的。 HDMI和DVI信号相同。 请注意,HDMI 1.3 支持大于165MHz的像素时钟,以获得超高分辨率,而DVI支持小于165MHz。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。
    TFP410是否通过了HDMI 1.3 的合规性测试?

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    通过合规性意味着什么? 如果您指的是像素速率。 HDMI支持高达340MHz,但我们的设备支持高达165MHz,这是HDMI 1.0 支持的速率

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    抱歉,我对DVI和HDMI的了解不足。
    客户想要使用TFP410获得HDMI许可证。
    因此,我想问您是否有任何有关HDMI合规性测试的信息。

    此致,
    Naoki Aoyama
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Naoki,

    我们没有有关HDMI合规性测试的信息。 但是,正如数据表所指出的那样,TFP410符合DVI 1.0 标准。 另一方面,例如,HDMI规格1.4 表示所有HDI接收器应与DVI 1.0 兼容源兼容。 我建议您参考HDMI规格并查看与DVI的兼容性部分。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joel,您好!

    感谢您的回复。
    我将检查HDMI规格和DVI规格。

    谢谢!
    Naoki Aoyama