This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:TUSB1002拓扑

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633632/tusb1002-tusb1002-topology

部件号:TUSB1002

大家好

    

我发现TUSB1002主机可将长度/重驱动器重置为连接长度为8/2英寸,这是否是最大长度要求? [规格8.2 指南1 ]

我们的系统当前拓扑为12.4 (1英寸),带 2个VIA。 TUSB1002是否支持此拓扑。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kerr:

    TUSB1002能够补偿高达15dB的损耗,输出摆幅为1.2V。 SPEC 8.2 1只是 一个参考示例设计。 您能否提供跟踪的插入参数?

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队