This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR111:当配置为10G-KR中继器时,DS100BR111是否监控链路并修改其自身的传输和接收均衡器系数?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: DS100BR111, DS125BR111
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633154/ds100br111-when-configured-as-a-10g-kr-repeater-does-the-ds100br111-monitor-the-link-and-modify-its-own-transmit-and-receive-equalizer-coefficients

部件号:DS100BR111
主题中讨论的其他部件: DS125BR111

此设备的描述包含以下语句:

“当配置为10G-KR中继器时,DS100BR111允许KR主机和端点使用802.3ap以太网标准指定的信道后通信技术调整发送和接收均衡器系数,从而优化完整链路。”

 

我想确认,当链路为链路端点配置传输强度和接收均衡时,DS100BR111是否在此过程中发挥作用?

请参见下图:

 

 

当端点配置其传输和接收均衡器系数时,DS100BR111是否也会监控链路并修改其均衡器系数,如上图中确定的第一种可能性所示。

例如,如端点B表示它需要更高的链路传输,DS100 b是否会增加此请求的传输强度, 或者,该请求是否会向下传播到端点A,端点A将增加其传输系数(从概念上看是上图中确定的第二种可能性-就好像中继器不存在一样)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    DS100BR111是一个中继器,仅提供CTLE EQ和传输VOD增益和去重。 该设置是手动编程的,在主机和端点进行自动协商和链路培训时不会主动更改。 从主机和端点的角度来看,DS100BR111是不可见的,它只是在链路高速运行时提高信号完整性的一种方法。

    我看不到您发布的图表,但我想我理解您问题的要点。 当端点协商其传输和接收均衡器系数时,它们请求的更新来自相应的端点,而不是DS100BR111。 对于端点,DS100BR111是透明的,不应影响端点优化其系数的能力。

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Michael:

    802.3ap中的反向信道的目的是为接收器建立一种方法,为自适应TX设置(摆动,取消强调等)向发射器提供反馈。 由于 DS100BR111的TX设置是手动配置的(VOD = 10GBase-KR的1.1 到1.3 ,以及手动去重级别),我不理解DS100BR111的后信道系数更新对接收器有何影响。 如果链路伙伴B希望链路伙伴A增加其振幅或更改去幅度,这是因为从DS100BR111接收到的信号, 当通过后信道A进行通信时,会增加振幅,DS100BR111将接收到增加的信号,但链路伙伴B仍会根据手动设置从DS100BR111接收原始信号(amp和de-emph)。 如果是增益设置,而不是VOD = 1.1 到1.3 ,我可以理解补偿挥杆的原因,但在这种情况下看不到其他TX参数可以补偿的方法。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Lee,

    如果转驱动程序的Tx驱动程序是一个限制驱动程序,其中Tx参数(如前体和后标尺)在转驱动程序之后没有通过,则上述情形有效。 在这种情况下,链接伙伴B将无法辨别与更改链接伙伴A的传输输出系数的任何差异。

    要通过转接驱动器保留传入前体和后标尺,建议在10G-KR模式下操作DS100BR111。 通过执行此操作,DS100BR111驱动程序以更线性的模式运行。 这样,前体和后向光标就可以通过DS100BR111进行维护,这样链路伙伴B就可以看到它从链路伙伴A接收到的信号的差异

    谢谢!

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael:

    我可以看到这在一个平衡的系统中如何很好地工作,中继器每侧都有非常相似的信道,但如果这是一个不平衡的信道,我预计这会导致问题。 我们需要使背板尽可能简单,并将中继器安装在线路卡上。 根据所使用的特定插槽,从PHY到中继器(在线卡上)的信道在中继器通过背板到链路伙伴(可能是与DS100BR111相同的线卡)之间会有显著差异。 在极端情况下,我们的线卡的PHY会因为另一侧的信道更有损而使中继器的接收器完全饱和吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lee,

    如果中继器之前有非常短的信道,则可能存在过EQ情况,其中来自最小CTLE设置的剩余升压。 我猜这就是你所说的饱和。 但是,假设中继器的输出信道较长,DS100BR111的线性操作, 中继器Rx应用的过均衡器将间接作用于帮助传输均衡器和中继器的去重。 但是,正如您所提到的,在理想情况下,DS100BR111的两端都有类似的信道损耗。

    如果链路培训的线性是一个关键问题,除了将中继器置于不平衡系统之外,我建议您看看我们的"高级线性"中继器DS125BR111。 此器件与DS100BR111引脚兼容,由于其线性比DS100BR111更高,因此在放置位置方面具有更高的灵活性。

    Michael