This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953-Q1EVM:用于STP或STQ的评估板

Guru**** 2585395 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/640354/ds90ub953-q1evm-evaluation-board-for-stp-or-stq

部件号:DS90UB953-Q1EVM

大家好,

我对DS90UB953EVM和DS90UB954EVM有一些问题。

第一

我们的客户正在考虑使用STP或STQ电缆,但953EVM和954EVM适用于同轴电缆。

您是否计划为STP或STQ电缆发布评估板?

他们希望获得 STP或STQ评估板作为参考。

2号

如果CRC错误检查等检测到错误并将失败写入寄存器,除了读取寄存器之外,是否有其他方法可以识别此错误?

例如,以下寄存器:

 0x5D -- CSI_ERR_STATUS

 0x5E --- CSI_ERR_DLANE01

 0x5F -- CSI_ERR_DLANE23

 0x60 --- CSI_ERR_CLK_LANE

 0x4D -- RX_PORT_STS1 (仅954)

 0x4E --- RX_PORT_STS2 (仅954)

 0x7A --- CSI_RX_STS (仅954)

3号

他们想知道EMC特性的频率依赖性。

某些频率是否有任何EMC测试结果?

此致,

Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    此问题是否有任何更新?
    如果有部分答案,这对我很有帮助。

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好,

    此问题是否有任何更新?

    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yoshida-san

    1.我们拥有具有SMA的SVB (数量非常有限)。 这些电缆可以连接到SMA-STP子卡,然后连接到STP电缆。 附加了此设置的图片。

    CRC错误指示仅可通过注册访问获得

    3.您能否澄清问题是关于豁免还是排放? 如果是辐射,则它们与FWD通道数据速率以及成像仪的CSI时钟相关

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijaya-san,

    感谢您的支持。

    1.

    您的意思是,将来不准备STP的评估板?

    我们正考虑在受威胁人民中使用这种方法,我们认为建立通信机制是必要的参考。

    3.

    我指的是Emmission的数据。

    因为我们认为它取决于FWD通道数据速率,所以我想知道在旋转时钟频率时,发射测试结果将会如何影响。

    此致,

    Tomoaki Yoshida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.如我在图片中所示,我们有一个连接了SMA的SVB,它可以通过SMA到STP的转换连接到子卡。 这可用作建立连接的板。

    2.辐射取决于所有时钟信号以及FWD通道数据速率。 在基本谐波以及次谐波和偶数/奇数谐波时,辐射会出现。 只要电缆被屏蔽,线路被正确端接,接地的辐射可以保持在检查状态

    此致
    维贾伊
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vijay-San,

    很抱歉回复太晚了。
    我们可能会使用FPD链接发送各种大小的图像。
    我最终将根据数据速率评估辐射,但如果每个数据速率都有EMC测试结果作为参考,我会很高兴。

    如果有这些数据,请告诉我。


    此致,
    Tomoaki Yoshida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    吉田山

    我们支持有关数据速率的无限分辨率和有关FPD Link的分辨率。 我们不会收集每种分辨率的排放数据。 排放主要是一种系统级规范,通常我们的客户通过正确屏蔽系统和正确接地来处理此类规范。 我们可以为客户提供指引,但我们不能提供每一个pclk速率的排放,因为这实际上是不可能的。