This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LBC176:总线上接收器的数量

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633423/sn75lbc176-number-of-receivers-on-bus

部件号:SN75LBC176
主题中讨论的其他部件:THVD1500

大家好,

我正在为RS-485和RS-422寻找TRX。 SN775LBC176除了总线上的接收器数量(32个,而我至少需要128个)外,我还需要规格。 您能不能推荐一些规格与176相同但至少有128个节点的部件吗?

非常感谢,

传真

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Antonio:

    您可能知道,节点数量取决于设备可以外包的电流,从电阻角度也可以看到,即驱动的最大电阻有限制。 为了增加线路上的单元数量,您必须在增加接收器阻抗的同时降低电流。

    我们确实拥有属于THVD15xx系列的新器件,可支持多达256个节点。 根据您需要的规格(如CMR或软件包),您可以在THVD1500/1510/1550之间1510之间进行1550进行选择。

    如果您需要更多帮助,请告诉我。

    此致,

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Adrian:

    谢谢!由于封装限制,我将考虑THVD15xx器件以及SN65HVDxxx。

    谢谢!

    传真