This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001桥接芯片中PCI总线的驱动器强度为33MHz。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/641703/xio2001-drive-strength-of-the-pci-bus-at-33mhz-in-xio2001-bridge-chip

部件号:XIO2001

您好,

我们 在产品中使用XIO2001桥接芯片。 按照数据表中的要求,我们在引脚之间使用了14.532K欧姆电阻。 我在这方面遇到了EMI/EMC问题,我想降低PCI总线的驱动器强度,是否有办法做到这一点,如果有,您能帮我们解决这个问题吗?

谢谢,此致,

Dhruvil Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Dhruvil,

    请将您的示意图发送给我们吗?

    此致,
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我将向您转发board.e2e.ti.com/.../Design.pdf的示意图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的示意图。 示意图看起来很好,并且遵循XIO2001评估模块用户指南。

    在测量电路板EMI时,铁氧体磁珠是一种出色的解决方案。 客户是否使用铁氧体磁珠?

    应考虑在七个PCI总线时钟上使用串行电阻器,以减少电路板EMI。 请参阅 SCPA045D第18页上有关EMI注意事项的更多详细信息

    所有安装支架都应连接至接地(底盘地)。 这为EMI目的提供了正确的接地。

    为了减少EMI,以下是几个提示:

      使用扁平电缆铁氧体磁芯(用于FPC/FFC电缆)

      使用EMI屏蔽箔片和薄膜

     

    此致,
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    附注:如果您认为此帖子回答了您的问题,请通过下面的验证答案按钮将其标记为已回答。 谢谢!