This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:读取配置寄存器后,输出条件仍然存在

Guru**** 2534070 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633531/tca6424a-after-reading-configuration-register-output-condition-remains

部件号:TCA6424A

你(们)好

您是否介意询问TCA6424A?

仅在万一,我们要确认有关配置寄存器的一点。
读取配置寄存器后,输出条件保持不变,对吗?
(通过读取配置寄存器,输出条件不会改变, 对吗?)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-san,您好!

    正确。 读取配置寄存器时,您不应看到配置寄存器更改。

    谢谢!

    -Bobby