This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:配置工具缺少选项

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633574/tps65982-configuration-tool-missing-options

部件号:TPS6.5982万
主题中讨论的其他部件:LM3489HD3SS460TPS6.5981万EVM

您好,

对于可变直流-直流,我们根据用于"电源规则"电压的TPS6.5982万+LM3489可3489可变直流-直流转换器(SLVA782)采用GPIO方法

‘dTPS6.5982万软件,似乎没有执行ACE GPIO变量DC-DC功能的“默认”固件。 我一直在尝试从最近的基准固件设计(TPS6.5982万_HD3SS460_DFP)构建简单的固件,并根据上述应用说明从根本上模拟ACE GPIO功能。

在Transmit Source Capabilities (传输源功能)中,我将5设置为Number of Source PDO (源PDO数)。

  • 源PDO 1:PP_5V,最大3A,5V电压,固定源电源类型
  • 源PDO 2:PP_HV,最大3A,9V电压,固定电源类型
  • 源PDO 3:PP_HV,最大3A,12V电压,固定源电源类型
  • 源PDO 4:PP_HV,最大3A,15V电压,固定电源类型
  • 源PDO 5:PP_HV,最大3A,20V电压,固定电源类型

在'GPIO事件图'中

  • GPIO #0:协商的源PDO0
  • GPIO #1:协商的源PDO1
  • GPIO #2:协商的源PDO2
  • GPIO #3:协商的源PDO3
  • GPIO #6:插头事件
    • 没有PDO4或PDO5

我想假设程序中有一个'off-by-one '打字错误,因为下拉菜单不完全匹配?

感谢您的帮助!

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ryan:

    您是否正在查找"Source PDO Negotiated Truth Table" 事件? 如果是这样,则在最新版本的配置工具中对它们进行了轻微的重命名。

    您可以使用真值表LSB和真值表位2事件来执行5V,9V,15V和20V LDO,就像在TPS6.5981万EVM上一样。 如果您还使用真值表中的第三位,您也可以添加12V PDO。 但是,根据最新的PD规范,只有5,9,15和20的PD电压是标准化的,因此除非您的应用需要,否则不需要支持12V。

    您可以参阅TPS6598-1-EVM和用户指南,使用真值表位创建相同的电源电路:  

    谢谢!

    Eric