This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB544:如何调整TX/RX和SBU增益?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643026/linux-tusb544-how-to-adjust-the-tx-rx-and-sbu-gain

部件号:TUSB544

工具/软件:Linux

您好,  

我们的3.0 和DP函数使用了typec,但在调试过程中我们发现了这一点

某些电缆DP传输失败(ss正常,DP EDID或培训有时失败)。

所以,

1.请帮助检查如何调整SBU和TX/Rx增益的方法?

 VOD线性范围和直流增益 是什么意思?

我们使用i2c模式控制,  

谢谢。

Edwin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

      我们需要估计信道损失,以便推荐EQ值(SBU/AUX没有EQ增益),请分享材料和轨迹长度。 直流增益只是直流域中的增益,VOD线性可被视为输出的最大线性,较高的值提供更高的输出范围(这也取决于其输入)。

    假设您在TUSB544的输入端有450mVpp信号,并且您有大约7dB EQ增益,那么输出信号将是双精度(理想情况下),并且输出线性应配置为 1000mVpp,以便以额外的裕度处理输出。 您可以使用直流增益和VOD线性进行播放,以补偿通道中可能的直流损耗,并最大化差动输出范围。

    此致,

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,
    What的AUX snoop方式? 如果禁用了AUX snoop并启用4通道,则显示是否影响2.0 功能?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    tusb544是否监控实际的物理层状况(如显示通道,USB ss信号)以确定芯片是否进入低功耗模式?
    如果没有,如何进入低功耗模式? 何时进入睡眠模式?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    TUSB544通过检测USB的LFPS LGO_UX命令以及嗅探AUX通道中的电源状态和通道数变化来检测到向低功耗状态的转换。

    此致,
    迭戈。