This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:DS90UB925 EMB连接至PC (win8) USB驱动程序无法正常工作

Guru**** 2463320 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633126/ds90ub925q-q1-ds90ub925-emb-connect-to-pc-win8-usb-driver-cannot-work

部件号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件:Alp.

您好,

我在查找上述评估板的USB驱动程序时遇到问题。  我试图在国家半导体公司的驱动器文件夹中找到它们。

没有成功。

我在ALP中找到了驱动程序文档,并尝试在 PC 设备 管理中更新驱动程序,但失败。

我关注下面的论坛,但不起作用,有关更新Flash的论坛也不清楚。

e2e.ti.com/.../93.7139万

我想得到一些提示来调试问题,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更正,win10
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Miller,
    1.请遵循ALP帮助菜单下的驱动程序指南,您可能需要从Clpress网站下载此旧EVM的驱动程序;
    2.您也可以使用TI的USBTOANY来运行ALP工具。请检查驱动程序是否需要与win10匹配。


    此致,
    Steven