This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:PCB布局和交换

Guru**** 2584495 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/643259/tmds181-pcb-layout-and-swapping

部件号:TMDS181

有人能向我解释一下为什么要交换标准HDMI连接器的输入。

HDMI接头从针脚1开始,为D2D+,从针脚1开始穿过。

但TMDS181 (如果您将它们放在PCB上相邻)以CLK-

这对我来说似乎很疯狂。 为什么不排队??? 我缺少什么?

对于Swap (交换)功能,它不太有用。 因为极性只能在重新计时器模式下切换以获得更高的速率。

因此,即使我将swap/POL = H设置为,产品也只能以2.0 数据速率工作。  

我一定错过了一些东西,它不可能真的是坏的。  奇怪的是,DP159不存在此问题

我试图附上一张图片,但这似乎行不通,所以我将尝试在这里用文字概述这个问题。

HDMI标准连接器,安装在印刷电路板顶部,连接器端朝上,导线朝下。

1.      2   3   4    5    6等

DB+ 接地 D2- D1+接地 D1-....  

连接它们的电线

TMDS181旋转90度,使引脚1位于右上角。

    12 11.     10   9   8    7 ....等等

CLK- CLK+ 3.3V D0- D0+接地

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Colin

    我们正在处理您的问题。 感谢您的耐心。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Colin

    我不清楚究竟是哪一个问题或你的关注。 我附上了这些通道的布局示例。

    另请查看我们的布局示例部分。

    此致

    弗朗西斯科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如图所示,连接器位于芯片的主板可复用侧。  

    您可以看到从主板另一侧的连接器上的芯片更改层(现在为蓝色迹线)发出的红色迹线。

    请注意,在输出(右侧)上,红色迹线直接穿过并停留在主板顶部,  

    在这个板上,输入在板的底部,输出在板的顶部。 奇怪!!!!

    TI是否只希望HDMI输入连接器位于主板底部? 我不明白,你能解释为什么这么做了。

    我想我们可以对这种嘲弄进行辩论一段时间,但事实是,它已经完成了,我不能让TI改变它。 但我想了解这一点。

    接下来的问题是:

    如果我真的需要芯片和连接器在同一侧。

    我希望能够使用交换功能。  

    问题是所有线对的+/-也将被交换。

    根据数据表,此功能仅在3Gbps及更高速度的重新计时器模式下工作。  

    TI期望如何解决此问题。 我不希望主板只能以更高的速率工作。

    谢谢。

    抄送:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Colin

    这是内部设计的一部分。 我们无法将引脚修改为下一版本。 我建议您检查布局技术,以帮助您将这些车道置于正确位置。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这将是标准答案,但是...
    您能告诉我为什么TI选择这样做吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Colin

    我不理解这一点。 另一方面,DP159引脚与TMDS181几乎相同。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不理解的是什么。 查看你自己的照片。

    左侧的输入连接器位于板的底部,信号需要经过通孔才能到达顶部的芯片。

    如果连接器和芯片位于主板的同一侧,则所有线对和极性都将被交换!

    你看不到这个吗?

    TI为什么这么做??????

    对于DP159,使用显示端口连接器时,连接器和芯片位于同一侧,线对按其应有的方式直接连接。

    第二点

    我不能使用POL选项,因为它只能在3Gb及以上的速度下工作。 因此,如果我将连接器和芯片放在主板的顶部,并将线对直接布置在顶层,则该解决方案只能在3Gb或更高速的速度下工作。

    请解释当连接器和部件都位于主板顶部时如何使用此部件? 您是否希望在路线上交叉交叉进行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Colin

    这是"布局工程师"任务的一部分。 这些芯片非常相似,因此我想设计师也是出于这一原因进行了类似的设计。 此论坛旨在帮助解决设备问题的人员,并尝试帮助调试。

    此致
    弗朗西斯科