This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90ub913是否可以支持BT656格式?

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0041, LMH0040, LMH0031, CLC021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/633316/ds90ub913a-q1-may-ds90ub913-can-support-bt656-format

部件号:DS90UB913A-Q1
主题中讨论的其他部件:LMH0041LMH0040LMH0031CLC021

您好,先生  

1. DS90ub913是否可以支持ADAS视频720p BT656格式?

2.如果是,我们是否可以有参考电路? 什么是914 Rmode电阻,我们需要设置什么?

3.如我所知。BT656只使用8位(我不确定),我们可以知道如何将914数据输出 连接到DSP吗?

                            太棒了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     

    我建议您先查看以下帖子。 这些将帮助您理解概述。

     

    [ DS90UB913/4 ] ITU-R BT.656

    e2e.ti.com/.../37.3603万 BT

     

    DS90UB914并行接口

    e2e.ti.com/.../125.8452万 10bit#125.8452万

     

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Ken
    因为下面我的理解,所以可能需要与您核实。
    对于BT65.6913万A/914A不适用,建议使用“LMH0040或CLC021”,对于反序列化器,请查看“LMH0041或LMH0031”。
    我对吗?
    太棒了
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    柏忌,
    913a和914a是SerDes,913A的并行输入将在UB914a的并行输出中绘制出来。因此,UB913a/914a对可以支持BT656/601。谢谢。

    此致,
    Steven